This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:CC1310通过 I2C 与显示屏 HD44780通信

Guru**** 2528950 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, CC1310, PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/829677/ccs-launchxl-cc1310-cc1310-communicates-with-display-hd44780-via-i2c

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:TXS0108ECC1310PCF8574

工具/软件:Code Composer Studio

CC1310通过 I2C 与显示屏 HD44780通信。 连接硬件: PCF8574和 TXS0108E。  TexDispI2C6是4位接口。  TexDispI2C8intF1 是8位接口。 它们之间的唯一区别是:

void LcdInit (void)。 后者在电源开关打开时工作得更好。

e2e.ti.com/.../TexDispI2C6.zip

e2e.ti.com/.../TexDispI2C8intf1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevisan、您好!

    我不确定问题是什么。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我借此机会向您提出2个问题:

    1) 1)在 e2e 屏幕环境中、在哪里有一个按钮可以启动新线程或只是发布文章、而无需询问任何内容?

    2)关于我的本文:有时、当我接通电源时、CC1310与 HD44780进行正确通信、但除了两行之外、不显示任何内容

    空白。 我认为 这是 HD44780初始化的问题。

    谢谢

    Trevisan Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevisan、您好!

    1.我想欢迎大家在不提出问题的情况下分享,但发布方法是相同的。  

    2.我认为 您可能会觉得这很有用:https://e2e.ti.com/support/archive/launchyourdesign/m/msp430microcontrollerprojects/666684 

    谢谢、

    Alexis