This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:任何支持130MHz 的无线微控制器

Guru**** 2576055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/828991/cc1312r-any-wireless-microcontrollers-which-support-130mhz

器件型号:CC1312R

您好!

您能否推荐支持130MHz 的器件?

最好是像 CC13**这样的最近部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、我们没有任何支持130MHz 的器件。 最接近的是支持低至137MHz 频率的 CC112x。