请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 您好!
该芯片组中可能的最大符号速率是多少。
我能否对高达600kSPS 的速率进行编程。
因为它声称最高可达1.2Mbps。
请帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
该芯片组中可能的最大符号速率是多少。
我能否对高达600kSPS 的速率进行编程。
因为它声称最高可达1.2Mbps。
请帮助。
符号速率限制为~600k、但通过使用4FSK、可以实现双精度。