This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:无法使用 usleep()来实现 SWIF 符号。 观察到的时间段内的误差很显著(如果不是太大)

Guru**** 2583305 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161P997, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/860218/ccs-launchxl-cc1310-cannot-use-usleep-to-implement-swif-symbols-error-in-observed-timeperiod-is-significant-if-not-too-much

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:DAC161P997CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试使用 CC1310和 DAC161P997实现 SWIF 协议。 对于启动器、我尝试生成宽度为100us (即、时间周期)的脉冲。 为此、我在 SimpleLink SDK v3.20中使用空示例、其中每100us 使用 usleep 切换 GPIO (默认为红色 LED)。 但当我在示波器上观察到信号时、时间周期为183.1us、即83%的误差。 以下是我用于实现此目的的代码。

#define timeperiod 100//in 微秒

void * mainThread (void * arg0)
{
/*调用驱动程序初始化函数*/
GPIO_init();

/*配置 LED 引脚*/
GPIO_setConfig (Board_GPIO_LED0、GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);

/*打开用户 LED */
GPIO_WRITE (Board_GPIO_LED0、Board_GPIO_LED_ON);

while (1){
usleep(时段);
GPIO_TOGGLE (Board_GPIO_LED0);
}
} 

有人能建议可以做些什么吗?

提前感谢、

Chandrasekhar DVS