This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:32个使用无线 M-Bus 协议的从器件

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, WMBUS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/854683/cc1310-32-slaves-using-wireless-m-bus-protocol

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: WMBUS

这是客户的要求、如果您能提供帮助、我会很高兴。

"

我们需要一个能够使用无线 M-Bus 协议管理32个从站(米)的模块。

我们使用的是德州仪器 CC1310/CC1312。

我们的问题:

      1.为什么 CC1310的管理范围不能超过16米? 如何使用它管理32米?

2.      为什么 CC1312不支持无线 M-Bus 协议? 我们如何在 IT 上运行无线 M-Bus 协议以仅使用一个模块即可实现32米的管理!

 "

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是您所指的客户吗?

    e2e.ti.com/.../852548仪表

    1) 1)支持的仪表编号是硬件和软件限制与堆栈开发人员的效率的混合、以将该数字限制为16。

    2) 2)我们目前不支持 Agama 上的 WMBus、我不确定是否有任何计划。 我将看到我是否可以让其他人对此发表评论。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计划是我们最终还将在 CC1312、CC1352上支持 WBMUS。

    这是什么无线 MBUS 模式?

    此致

    Svein