This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:无线 MBUS -编译错误

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/853933/ccs-cc1310-wireless-mbus---compilation-error

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUSSIMPLELINK-CC13X0-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

我安装了" wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0"并将工程导入到 CCS 中、当我尝试编译时、它给出了以下构建错误:

****为项目 CC13xx_RTOS_Lib_Use 构建 Serial_CC13xx_Meter_S2配置****

"C:\\ti\\ccs910\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 All -O

Making ../src/sysbios/rom_sysbios.aem3 ...
gmake[1]:没有为"全部"执行任何操作。
gmake:***没有使目标'C:/Users/apps_rtos/pinShutdown/pinShutdown.c


/Users/apps_rtos/wmbus_task.c '的规则,'apps_rtos/pinShutos/pinShutdown.obl'需要。gmake:***没有使目标'C:/Users/apps_rtos/serial/app_serialRtos.c '的规则,'apps_rtos/serial/app_serialrtos.obj 需要这样做:***没有规则使目标'C:/Users/apps_rtos/wmbus_semaphore.c、'rtos_wbus'、'mos_task.make'tos_rtos_wobles'需要这样做。
***没有使目标'C:/Users/src/hal/mcu/mcu-cc13xx/rf_settings/sf_cc13xx_868_30.c '的规则,'strc/hal/mcc/mccu-cc13xx/rf_settings/sf_cc13xx_868_30.obj'需要。
gmake:***没有使目标'C:/Users/src/hal/mcu/mcu-cc13xx/rf_settings/sf_cc13xx_868_95.c '的规则,'src/hal/mcc/mccccccc13xx/rf_settings/sf_cc13xx_868_95.obj'需要。
gmake:***没有使目标'C:/Users/src/hal/mcu/mcu-cc13xx/rf_settings/sf_cc13xx_869_525.c '的规则,'rc/hal/mcc/mccccccc13xx/rf_settings/sf_cc13xx_869_525.obj'需要。
gmake:***没有使目标'C:/Users/src/hal/mcu/mcu-cc13xx/sf_mcu.c

/Users/src/hal/mcu/mcu-cc13xx/ti_rtos_src/CC1310_LAUNCHXL.c
/Users/src/hal/mcu/mcu-cc13xx/ti_rtos_src/CC1310_LAUNCHXL_fxns.c '的规则,'scrc/hal/mcu-cc13xx/sf_mcu.obl'需要。gmake:***没有使目标'C:/Users/src/hal/mcu/mcu-cc13xx/sf_mcu_sleep.c '的规则,'rc/hal/mcc/mcc-cc13xx/sf_mc_sleep.obl'需要'scrc/cc13xx/ccxl_rc/rc/rc/rc/rc/rc/ccs_mccs_mc13xx/cc13xl_mccs_mccs_r.gmccs_r.gmc/sr.gmccs_r.gmccs_r.gmc/sr.gmc/sr.gmc/sr.gmc/sr.gmc/sr_r_r_r.gmccs_rul_rul_rul_rul_r.




建立使目标'C:/Users/src/hal/mcu/mcu-cc13xx/ti_rtos_src/sf_mcu_rtcRtos.c /Users/src/hal/mcu/mcu-cc13xx/ti_rtos_src/sf_uartRtos.c /Users/src/hal/target/CC13xxLaunchPad/sf_hal_rtc.c '的规则、'strc/hal/mc-cc13xx/ti_rtos_src/sf_mcrtos.'需要。gmake:***没有规则使目标'C:/Users/src/hal/mcu/mcu-cc13xx/ti_rtos_src/sf_mcu_timerRtos.c、'rc/hal/mcc-cc13xx/ti_rtos_rgobj 需要'src/rtos_r.rc/rgrtos'、's/sn_r.rc/rc/rgrtos_r.rc/rgobtos_mc/sr.r.ruls/sr.r.r.r.cc13xx/cc13xx/tos_r.r.r.r.r.r.r.r.r.rc/rc/rc/rultos_mc/srultos_mc/sngobtos_mc/sr.r.r.r.r.r.r.r.ruls/sr.r. 没有规则可使目标'C:/Users/src/hal/target/CC13xxLaunchPad/wmbus_hal.c '成为'scrc/hal/target/CC13xxLaunchPad/wmbus_hal.obj 所需的'C:

/Users/src/hal/target/CC13xxLaunchPad/wmbus_hal_mcu.c
/Users/src/hal/target/CC13xxLaunchPad/wmbus_hal_mcu_sleep.c。gmake:***没有规则可使目标'C:/Users/src/hal/target/CC13xxLaunchPad/wmbus_hal_bsp.c '成为'scrc/hal/target/CC13xxobj LaunchPad/wmbus'所需的's/src/wmcu:'s/src/wmcobj。
***没有规则可以创建'C:/Users/src/hal/target/CC13xxLaunchPad/wmbus_hal_mem.c ','strc/hal/target/CC13xxLaunchPad/wmbus_hal_mem.obj'所需。
gmake:***没有规则可以使目标'C:/Users/src/hal/target/CC13xxLaunchPad/wmbus_hal_tmr.c,'rc/hal/target/CC13xxLaunchPad/wmbus_hal_tmr'需要
,因为'gremake'没有创建所有错误。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以找到附加的构建控制台日志、用于从头开始构建。
    e2e.ti.com/.../Error-in-building-the-wMBus-project-using-CCS.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已确保使用正确的 CCS 版本并安装了所需的 SDK?

    此 wM-Bus 堆栈版本2.0.0需要:

    - processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS 上的 CCS v8.1.0.00011 IDE

    - www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC13X0-SDK 上的 SIMPLELINK-CC13X0-SDK v2.20.00.38

    必须在默认位置执行安装:

    C:\ti\wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0

    我刚刚测试了它、它在构建时没有错误。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 CCS 版本:9.2.0.00013  

    我安装了以下组件:

    wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0.exe

    simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23.exe

    然后、我将 wMBus 堆栈项目导入到 CCS 中、看起来像 :CC13xx_RTOS_Lib_use  

    当我构建时、我遇到了22个错误、如附加文件中所示。

    安装已完成到默认位置:

    C:\ti\wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0

    C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23

    e2e.ti.com/.../Error-in-building-the-wMBus-project-using-CCS-9.2.txt

    注:
    我可以使用相同的 CCS 顺利编译许多其他工程、例如:

    rfPacketRx_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs

    rfPacketTx_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs

    rfEasyLinkTx_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs

    rfEasyLinkRx_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs

    uartecho_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs

    所有这些都能正常工作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当发行说明中指出这一点时

    此 wM-Bus 堆栈版本2.0.0需要

    - CCS v8.1.0.00011 IDE

    - SIMPLELINK-CC13X0-SDK v2.20.00.38

    这意味着您需要使用这些修订、而不是

    CCS 版本:9.2.0.00013 

    simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    令人质疑的是、它只能使用一个版本!!

    我使用    Windows 和 Ubuntu 测试了9.2和9.1、但它不起作用。

    无论如何、我将安装另一个版本 的 CCS v8.1.0.00011以进行测试

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siri  

    我做了你推荐的事情!

    -我安装了 CCS 版本:8.1.0.00011  

    -我安装 了 simplelink_cc13x0_sdk_2_20_00_38.exe

    -我已经 安装了 wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0。

    我将工程导入为 CCS 工程并编译了该工程、但仍然在随附的文件中存在错误。

    e2e.ti.com/.../Error-in-building-the-wMBus-project-using-CCS-8.1.txt

    然后 、为了确保 wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0不会丢失任何文件、我卸载了它并重新安装了它、并获得了相同的结果!

    注:
    当我安装 CCS 版本:8.1.0.00011时、我选择要安装以下组件。

    您推荐了什么?

    感谢你能抽出时间..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这真的很难、因为我无法重现您看到的问题。 我想我只能描述我身边的一切。

    xdctools_3_50_07_20_core

    xdctools_3_50_07_20_core

    wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0

    我在我的桌面上创建了一个文件夹、其中包含我的项目:

    然后、我导入了 wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0项目:

    编译工程时没有错误:

    昨天我对这两个进行了重命名

    xdctools_3_50_07_20_core

    xdctools_3_50_07_20_core

    查看如果工程未找到 SDK 的正确版本、我会遇到什么错误。 我今天注意到的是、即使我将所有内容重命名为正确的名称、我仍然有很多错误。 我不必重新安装任何内容、但我必须打开 make a new CCS 工程并再次执行导入步骤。

    遗憾的是、我目前无法为您提供任何其他建议、除了建议您重新开始新项目并重试。 如果您仍有问题、请告诉我、我将会看到我是否能让了解 CCS 的人更好地了解这一点。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Siri 的帮助、

    我从零开始在另一台 PC (win10)上尝试过,我安装了以下组件:

    1. CCS8.1.0.00011_Win32
    2. simplelink_cc13x0_sdk_2_20_00_38
    3. wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0

    然后、当我第一次启动 CCS 时、它要求我安装另一个插件、我安装了它、它可以正常工作!!

    但我在第一台 PC 上尝试了很多次、我检查了所有要求、尽管如此、它仍然不起作用!

    注:

    在我遇到问题的 PC (Win7)上、我已经安装了 CCS 9.2、9.1和 CCS8.1.0.00011、CCS 可能存在某种混淆!

    实际上、我在工作的 PC 和有问题的 PC 之间进行了仔细检查、我找不到原因!

    无论如何、感谢您的帮助。