This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:功耗问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/853519/cc1350-power-consumption-issue

器件型号:CC1350

您好!

我有我的应用程序源代码。 我在其中使用了射频驱动程序、NVS 驱动程序、计时器、加密。 对于电流消耗、我只使用睡眠功能来实现低电流消耗。

2个月前、睡眠模式下的源代码电流消耗为30微安。 现在、我使用的同一源代码流耗为1.2毫安。 硬件方面没有问题、因为我的定制板在睡眠模式下显示30微安电流以及 TI 待机示例代码。

我的问题是 TI 待机示例代码在我的定制板中工作。 但我的应用程序源代码消耗的电流过大。 即使我禁用了代码中的所有驱动器、并且仅运行睡眠模式功能、它仍然显示1毫安的电流。  

请向我提供有关此问题的建议。 对于您的类型信息、我没有在代码中运行除 LED 之外的任何驱动程序。 但仍显示1.2毫安电流

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、您就能够在电路板上运行 SDK 示例并获得所需的电流消耗。 如果您的代码仍消耗1mA 电流、则表示您未处于待机状态、最可能的原因是电源域仍处于开启状态、并且您无法关闭所有驱动器。 我假设您在测量电流时没有任何 LED 亮起。  

    如果没有您尝试运行的代码、则很难更具体。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生。 在待机模式期间、我不会切换任何 LED。 甚至我也会注释所有与电源相关的头文件。 在主线程中、我只是运行 SDK 代码、而不是源代码  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有您尝试运行的代码、则很难更具体。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我有问题。 此问题与 SDK 有关。 在我的源代码中,我使用的是 SDK 版本38,而不是20。 但问题是、最新的 SDK 为什么要占用太多电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、如果没有任何代码、则无法说明原因。 您在 SDK 上有完整的版本号、"20"和"38"不会对我说得太多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅以下完整版本号  

    simplelink_cc13x0_sdk_2_30_00_20和

    simplelink_cc13x0_sdk_2_30_00_38 和  

    看到我从未更改过 SDK 版本38中的任何内容。 因此、我的代码没有问题。 我的应用程序代码工作正常。 在我的代码属性中、我只需将 simplelink_cc13x0_sdk_2_30_00_38 版本切换为 simplelink_cc13x0_sdk_2_30_00_20

    请勿考虑我已更改 simplelink_cc13x0_sdk_2_30_00_38中的任何内容。 对于我的应用、SDK 中没有任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已测试最新的 SDK (simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23)

    "请参阅我从未在 SDK 版本38中更改过任何内容。" 这意味着您在不进行修改的情况下运行其中一个示例?