This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:支持单线制接口

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/850086/cc1312r-1-wire-interface-support

器件型号:CC1312R

您好!

我对 CC1312有一个简短的问题。 我不确定这是否是正确的提问地点、但这是我唯一能想到的地方。

我目前正在使用定制板和此芯片进行一个项目。 我正在使用一些传感器、遗憾的是、我要使用的传感器之一仅支持单线协议。 我已经完成了一些搜索、我没有发现任何提到使用单线控制器的数据表或论坛帖子。

是否有任何 TI 库可帮助进行 CC1312的单线开发? 如果没有、我确定可以在网上找到其他东西来实现该接口、但我想在这里检查以确保我不会错过任何东西。

谢谢、

Grady

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI 方面、我们尚未开发任何支持单线制的代码、这意味着您必须自行开发。