This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200 868M 上的边带信号过大

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/849344/too-large-sideband-signal-on-cc1200-868m

器件型号:CC1200

您好专家、

这是我的客户提出的一个技术问题。 总结如下:

CC1200在868MHz 下使用、OOB 测试在认证传导杂散时超出标准。 更具体地说、具有更宽部分的信号侧被提升、超过-36dBm 的限制。

我们发现来自 CC1200芯片输出的较大边带信号。 通过滤波真的很难解决这个问题。 您能提供解决方法还是分析方法吗?

附上客户测试的信号。

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布显示问题的频谱图

    -可以读取图片的位置。 您发布的内容超出了关注范围等

    -这是根据您担心的标准进行测量的。 他们担心的是哪一项标准?  

    -此测量使用哪种 SmartRF Studio 设置?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在第一个主题中上传图片、下面是客户的答案。

    我们将认证为 CE 标准 EN300220、关于第5.8条 Tx 带外发射。
    我们将模块配置为 TX 模式、传输调制或调制。 我们将寄存器设置为 SmartRF Studio、但不使用它。

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设问题是基波左侧显示的杂散、但由于无法在新图上看到 x 轴信息、我不知道频率。

    此外、他们说他们使用 SmartRF Studio 中的设置、我问的是他们使用哪种设置才能进入实验并重新创建他们看到的问题。  

    要节省时间、请检查该帖子是否包含足够的信息来重新创建问题。