This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]使用定制板时 SysConfig 的已知问题–SimpleLink CC13x2_26X2 SDK v.3.30.00.xx 或3.40.00.xx 的权变措施

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/864899/faq-sysconfig-known-issue-when-using-custom-boards-workaround-for-simplelink-cc13x2_26x2-sdk-v-3-30-00-xx-or-3-40-00-xx

Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

概述:

SysConfig 为电路板的使用提供广泛支持、包括能够消除所有电路板限制并在器件封装级别工作。 但是、使用此功能可能会导致意外的构建或运行时行为。 此 E2E 文章概述了在不使用 SysConfig 中的"Custom Board"按钮的情况下使用定制板进行开发的过程。

   

覆盖标准开发板的电路板约束:

电路板信息通常会影响引脚分配选择。 当软件配置为通过“使用硬件”下拉列表管理电路板上的特定硬件组件时,引脚选择仅限于与电路板信息中为该硬件指定的连接相匹配的单个选项。

 

 

如果定制板与标准开发板不同

  • 引脚连接已更改为不同的器件封装引脚
  • 电路板上添加了一个新组件

然后可以将“使用硬件”选项设置为“无”,以启用其他引脚选择。

   

当“使用硬件”设置为“无”时,将自动分配任何可用和兼容的接头针脚,而不是仅分配连接到特定组件的针脚。 此外、基础器件封装上的所有其他兼容分配也将可供选择。 例如

  •  接头上的其他兼容引脚

  • 封装上提供的兼容引脚、但未与任何组件或接头引脚排列

  •  指定连接到组件的兼容引脚

 

如果选择了非接头引脚、则会出现警告以指示分配与电路板不兼容。

  

只要这些警告是专门针对定制板中的差异而发出的、就可以安全地忽略这些警告。