This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 430BOOST-CC110L:430BOOST-CC110L

Guru**** 2769815 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/846993/430boost-cc110l-430boost-cc110l

器件型号:430BOOST-CC110L

您好!
我已经和一起购买了 Launchpad MSP-EXP430G2ET
AIR BoosterPack、并尝试将其连接到"SmartRF Studio"。 我有
已旋转 UART 接头。 驱动程序为:"MSP 应用
UART1 (COM4)- C:\Windows\system32\drivers\usbser.sys
和"MSP 调试接口(COM3)-C:\Windows\system32\drivers\usbser.sys "。

我按下 SmartRF Studio 上的按钮时
"查找器件" MSP430上的红色 LED 短闪烁、BAT 显示为否
器件。 出什么问题了?
感谢你的任何帮助。
此致
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SmartRF Studio 不应与此套件一起使用。

    您应使用套件随附的软件(CD)。

    有关更多详细信息、请参阅快速入门指南。 以下是 QSG 的链接。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、如果您将 SPI 接口(除电源/复位之外)连接到 CCDebugger 或 TRXEB、而不将 BoosterPack 连接到 Launchpad、则可以将此套件与 SmartRF Studio 配合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、PM、大家好、

    感谢您提供这些信息、我将使用 CCDebugger 进行试用。
    此致

    Thomas