请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1020EB_REFDES
亲爱的朋友、我有一个收发器 CC1020、我正在尝试将其配置为与对讲机 Ritron DTX-445通信、它与调制解调器 FSK 1200bps 配合使用。 FCC 发射指示符为11K2F2D 链接:fccid.io/.../11K2F2D。
如果 CC1020兼容、我会寻求帮助以帮助我配置 cc1020的寄存器、因为我已经尝试了多种配置。 我还尝试了 SMART Studio、但它不允许您将波特率设置为1200kbps。
谢谢。