This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:在运行期间修改参数

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/785963/rtos-cc1310-modify-parameters-during-operation

器件型号:CC1310

工具/软件:TI-RTOS

您好 ,团队

我的应用程序需要在运行期间修改许多参数。例如、要发送不同的数据长度、我需要在执行 TX 命令之前设置 RF_cmdProptTx.pktLen = wanedlength;我已经测试了这一点、没有任何问题。 但是、您能对所有其他射频参数执行此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiuqian、

    是的、您可以在运行期间更改射频参数。 只需注意、根据您要更改的参数、最坏情况下将需要~600uS 才能生效。 您可以查看 技术参考手册的第23章:无线电 、了解有关无线电命令及其更新过程的更多信息。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexis,
    好的、只要它可以在运行时被修改、这就满足了我的需求。谢谢!