请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 为了熟悉 CC1101电路,我尝试使用该电路作为 Conrad meteo 站的接收器,例如风速传感器 ws 7000 15。
传感器传输器
433.92MHz
OOK
0、8533k 位、位1200us 800/400 1和400/800 0
电报格式 化她
要进行测试、请使用通过 ccdebugger 连接的 Smart RF Studio 和 CC1101。
频率设置为433MHz、OOK、15通道、25kh 通道间隔 和异步模式。
在连续 RX 模式下、我看到数据包传输时刻的峰值。
但在 PocketRX 中、我看不到任何接收到的数据
我出了什么问题?