请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200EMK-420-470 主题中讨论的其他器件:CC1200
您好 TI 社区
我使用 CC1200进行无线数据传输。 为了进行测试、我使用的是长6.5英寸的标准天线、这对于我的应用来说非常大、因为我们的空间有限。 如果有人能在我自己的天线上为我提供指导、我将不胜感激。
是否可以设计更小的天线(小于2英寸)、甚至是与我的应用兼容的 PCB 天线?
感谢您的帮助和考虑。
Saber