This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:输出无线电波强度控制的距离精度是多少?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/823454/cc1200-what-is-the-distance-accuracy-of-control-of-output-radio-wave-intensity

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件:CC1201

您好!

Q1:CC1200和 CC1201输出无线电波强度控制的距离精度是多少?

:μ A

如果用作 RFID 读取器、是否有方法仅与特定标签通信而不与周围的所有标签通信?

例如、

  RFID 读取器#A 仅与 RFID 标签#A0、A1、A2、A3通信...

  RFID 读取器#B 只与 RFID 标签#B0、B1、B2、B3通信…

此致、

哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:您能否对问题进行重新表述?  

    Q2:不确定、因为我不知道 RFID 在这种情况下是如何工作的。 他们在这里是否计划遵循现有的协议/标准? 如果是、您有链接吗?

    通常、可以通过使用地址过滤来使 CC1200实现这一目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1:输出无线电波强度控制的距离精度是多少?

      通过配置 UHF 读取器的输出功率、我想调整输出距离。

      为此、我想知道输出距离精度。

      输出距离的可调精度如何?

     

    问题2:是否有方法仅与特定标签通信、而不是与周围的所有标签通信?

       我不想发布详细信息、因此我发送了一封电子邮件。

       不决定使用哪种协议。 如果有建议的协议可以执行此操作、请使用该协议。

    此致、

    哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:这里的想法是调整输出功率、例如、器件可以与1m 以外的读取器通信、但不能与2m 以外的读取器通信吗? 不确定这在实际应用中是否可行。 读取器的灵敏度是给定的数字。 在实验室工作台上、可以调节输出功率、使读取器 A 仅接收、而读取器 B 仅接收到灵敏度限制之上/之下。 但在安装中、您可能会遇到衰减/反射、从而使这种情况变得困难。 在某些安装中,您可能会面临管理与读卡器 B 而非读卡器 A 通信的风险。  输出功率分辨率可在 SmartRF Studio 中找到。  

    Q2:通过使用地址滤波或/和使用不同的通道、它们可以实现图中所示的功能。 但是、正如前面所说的、不确定 RFID 环境中可能会发生什么情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    问题1:读者(2个 CC120x)之间进行通信是一个有趣的想法。

    如果用户创建了允许读取器通信的软件、充当读取器的2 CC120x 是否可以相互通信?

    此致、

    哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前回答的、我不知道 RFID 在这种情况下是如何工作的、这意味着我不知道两个读取器将使用哪种格式进行通信。 但是、如果 CC1200支持2个 CC1200的数据速率/调制格式也应该能够进行通信。