我们将使用 AppNote DN010/SWRS061I 中所述的近端衰减。
寄存器 FIFOTHR.CLOSE_IN_RX[1:0]中的可选值为0dB、6dB、12dB 和18dB。
这些衰减标记为典型值。
我们使用这些值来计算实际 RSSI、然后再打开18dB 衰减、但我们发现了
不同之处。 这些似乎与这些衰减值中的容差有关。
您是否定义了任何容差值、实际衰减值与典型值之间有多大差异?
此致
Andreas Paulin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将使用 AppNote DN010/SWRS061I 中所述的近端衰减。
寄存器 FIFOTHR.CLOSE_IN_RX[1:0]中的可选值为0dB、6dB、12dB 和18dB。
这些衰减标记为典型值。
我们使用这些值来计算实际 RSSI、然后再打开18dB 衰减、但我们发现了
不同之处。 这些似乎与这些衰减值中的容差有关。
您是否定义了任何容差值、实际衰减值与典型值之间有多大差异?
此致
Andreas Paulin
您好、PM、
我们发现在接收不使用衰减的数据包期间 RSSI 与使用衰减后 RSSI 之间存在一个奇怪的差异、然后从 RSSI 值中减去(增加) 18dB 衰减。
我们没有精确的值、RSSI 正在变化、但我们的观察结果大约为+/- 3dB 偏差。 我们发现衰减值(0dB、6dB、12dB 和18dB)定义为典型值。 我问、如果某个地方定义的典型值存在容差、只是为了进行修整。
BTW... 在本例中、"导电测试"是什么意思?
此致
Andreas