This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我没有零件号#39;t

Guru**** 1151920 points
Other Parts Discussed in Thread: LM95172-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/817100/i-don-t-have-the-part-no

主题中讨论的其他器件:LM95172-Q1

您好、Kunal、

希望你们做得好。

我想测试轮胎螺纹之间的温度。 您能告诉我应该选择哪种传感器吗?

谢谢、

Kyza。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyza、

    我正在寻找适合此应用的最佳解决方案。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢、我们期待您的反馈。

    我们需要记录轮胎/轮胎螺纹的温度、以及它们是否已离开其原始位置(方向)。

    因此、我们正在寻找温度和运动传感器。

    谢谢、

    Kyza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    希望你们做得好。

    只是一个后续行动、了解您是否找到了合适的传感器。

    谢谢、

    法拉兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法拉兹

    在我建议部件之前、您能否回答有关实施和系统的一些问题。  

    您是否希望监测轮胎的螺纹或螺纹?  您计划将器件放在何处以及如何放置?  我们的器件需要与您尝试测量的物体接触。

    对于位置传感器、请提交新主题、并分配给相应的团队以建议零部件。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢您发送电子邮件。  
    我们需要记录轮胎的温度。  因为当轮胎加热时、会导致轮胎吹气。

    我们希望在轮胎内对温度传感器进行模具化、以记录实际热量。  

    此致、
    法拉兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faraz、

    如果您计划将该部件注塑到轮胎中、我们拥有的最高温度部件是 LM95172-Q1。  此器件的温度高达200C、但这并不能保证它不会在如此极端的环境中受到损坏。  请查看此器件的数据表、看看这是否适合您的应用。   

    谢谢、