This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:868MHz

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1174986/cc1101-868-mhz

器件型号:CC1101

 我们能否将 CC1101接收器与射频发送器 TVTXI868BB01G 搭配使用(这是一款868MHz 的远距离射频发送器开关。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC1101

    大家好、

    我正在接收模式下处理868MHz 的 c1101射频收发器。  

    哪个射频发送器模块或开关与 c1101射频收发器兼容、以验证其是否进入接收模式。

    它可以正常工作、也可以不在接收模式下工作、以及如何检查它是否正在接收数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有关于 发送器使用的 PHY 的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是868MHz 的 CC1101射频收发器。


    我用 c1101为接收模式编写了一个代码、它将接收模式、但不会以868MHz 的频率从射频发送器开关接收数据( TVTXI868BB01G)。

    我想知道 是否有适合868MHz 而非以上远光开关的射频发送器的选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您打开了另一个线程、它与同一个问题相关、因此我合并了两个线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要知道电信交换机的物理层才能回答问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有远距离开关的 PHY 详细信息、我无法说 CC1101是否兼容、因为 CC1101的配置 取决于这一点。

    遗憾 的是、我无法推荐您可以使用的第三方产品、但您可以使用另一个 CC1101作为发送器、或使用我们低于1GHz 产品系列的另一个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.phormalab.it/wp-content/uploads/2022/03/TEL03-INSTRUCTIONS-2022.pdf

    我连接了一个有关 Teleco 自动化开关信息的链接(开关模型: 868MHz 时为 TVTXI868BB01G)、我没有关于该电信开关的更多信息。我知道、仅 当我知道它是868MHz 时的发送器。  

    我们将电信开关用作868MHz 的发送器、而将 CC1101射频收发器用作868MHz 的接收模式。 但 CC1101未从电信交换机获取任何数据、并且 CC1101仍在等待接收数据。  

     我们只有一个 CC1101射频收发器、我们还可以选择在发送器模式和接收模式下检查 CC1101射频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些交换机似乎是专门与控制单元通信的、并且尚未公开它们如何从交换机传输信息。

    您需要检查它们是否可以为您提供 PHY 设置、以了解它是否与 CC1101兼容、并使用正确的设置配置 CC1101。