This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:SDK 6.30 MAC 会在一段时间后停止工作?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1172582/cc1312r-sdk-6-30-mac-stops-working-after-some-time

器件型号:CC1312R

您好!

使用 SDK 6.30、我看到传感器代码存在一些奇怪的行为。 这是定制的 OAD 片上代码、在6.20及更低的时间内工作正常。 在6.30上运行的同一代码运行不正常。

传感器可以正常运行几天、接收和发送消息。

但是、在之后的某个时刻、虽然代码看起来正在执行(可以中断任务、数据看起来正确)、但代码最终会使其:

pData 看起来也不错。 但是、似乎不再发送消息。 至少、它们不再在收集器中接收(也不会在射频监听器中接收)。

我知道这不是太大问题、 请告诉我需要哪些附加信息来解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonjour Martin、

    我看到您 过去使用过 ROV (运行时对象查看器:software-dl.ti.com/.../rov.html)。
    您是否可以在绘制堆和堆栈存储器数据的同时重现运行周期、可能会增加消息节奏?

    这样、我们就可以检查是否存在内存泄漏。 这里的问题是、此类存储器问题不会直接导致崩溃、因此很难识别它们。

    同时、我将查找可能导致此类问题的 SDK 更改。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merci Arthur、

    下面是我为再次检查它所做的操作:

    1.将报告间隔从5分钟设置为1秒;

    2.运行了几个小时

     macTask 上的堆栈在持续时间内看起来相当稳定、大约为480字节(完全在2K 分配范围内)。

    遗憾的是、ROV 在几个小时后崩溃、因此当设备停止通过无线电发送消息时、我无法说出设备的状态。

    我不会认为堆是个问题、但 ROV 也在这方面让我失望! 我无法再监视堆内存(请参阅此论坛中的其他线程)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我明白了。 您是否对 sensor_oadonchip 示例进行了值得注意的更改? 我问的是、154堆栈确实会长时间运行稳定性测试。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    是的、我实际上做了很多更改、主要是在传感器操作方面、添加了一个任务。 该任务的堆栈也是稳定的、这些更改在 SDK 6.30之前一直运行良好。

    是否有办法进一步排除 MAC 无法通过对讲机发送消息的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我已经报告了您遇到的问题、我们正在研究哪些变化可能导致这种情况。 您是否还使用与6.20 SDK 相同的 Code Composer 版本? 我提出这一要求是因为编译器可以在这些版本之间进行更新。

    但是、您是否认为有一种使用默认堆栈示例重现该问题的简单方法?

    您还可以使用以下文档尝试在对讲机级别解决此问题:

    _ https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1127783/cc1352r-rfc_dbell-register-unable-to-read/4183675#4183675

    _ https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x-guide/debugging-index.html#debugging-rf-output

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们需要更多有关 OAD 代码更改的信息。

    因此、如果您不希望在 E2E 上使用、我将通过私人邮件与您联系。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、感谢您的帮助! 看起来这毕竟是用户错误。 我的代码似乎有泄漏、SDK 6.30不是问题所在...