This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:TI 是否有计划推出用于 CC1310的小型模块?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC1350, CC1310, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/565712/cc1310-does-ti-have-plans-to-roll-out-a-small-module-for-cc1310

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他部件:CC2650CC1350CC2650MODA

我想知道 TI 是否以及何时开始制作用于 CC1310的模块,以及可能的 CC1350器件,就像用于 CC2650的 CC2650MODA 模块一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shantam、

    我们计划制作 CC1350模块。 此时此刻我无法给出时间表、但最好的案例将在2017年底。

    CC1310模块当前在优先级列表中不是高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您现在是否有 CC1350模块的时间表?