This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:TIDA-00484 (低于1GHz 湿度和温度传感器节点参考设计)的原理图文件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00484, CC1350STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/569503/cc1310-schematics-file-for-tida-00484-sub-ghz-humidity-and-temp-sensor-node-reference-design

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:TIDA-00484CC1350STK

我正在寻找 TIDA-00484 (低于1GHz 湿度和温度传感器节点参考设计)的 OrCAD 原理图(DSN)文件。 它不在设计文件列表中。

是否提供?

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-00484设计使用 Altium 完成、因此无法提供 OrCAD DSN 文件。

    CC1350STK 是使用 Cadence 设计的、因此您应该能够从此设计开始并更改此设计以获得与 TIDA-00484相同的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 ter。