大家好、
作为家庭自动化项目的一部分、我希望收到无线气象站室外传感器每分钟发送的5字节 OOK 消息。 传感器在433Mhz 频段上工作。
该协议非常基本(请参阅 github.com/.../nexus.c) 、消息发送速度约为2kBuds -我可以使用 SDR 适配器获取它们。
我已经在使用 Arduino 控制的 CC1101来发送 OOK 消息(无线电源插座控制、加热系统...)、它使用集成的数据包控制(FIFO)实现了完美的工作。
但是、我在使用此芯片接收数据时没有任何经验、我很难找到深入研究的起点。 此外、OOK 在 CC1101上的管理似乎有点复杂、尤其是在载波传感方面、同步与异步...
请注意、我尝试捕获的消息没有前导码和基本的单脉冲同步字。
根据您的经验,我应该从哪里开始? 此类设置是否有一种"默认"寄存器配置? (我开始阅读有关载波传感的数据表部分-我有点害怕!)
还想获得一些基本问题的基本答案,例如:我是否可以使用 FIFO (知道消息没有前置放大器,只有单脉冲同步)?
Thx 为了指向我的正确方向,我现在感到有点沮丧;-)
纪尧姆。