This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:TI 是否计划推出适用于 CC1350的小型模块?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/625161/cc1350-does-ti-have-plans-to-roll-out-a-small-module-for-cc1350

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件:CC2650MODA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、"小模块"是指内存大小更小吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、作为"小型模块"、我的意思是简单地说 CC2650MODA。

    此致

    Mira
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、好的、我明白了。
    目前还没有计划提供 TI 基于 CC1350的模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有关于第三方生产者计划的信息?

    此致

    Mira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下页面: www.ti.com/.../overview.page
    您可以联系 Weptech。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Weptech don´t 基于 CC1350的模块。
    还有其他想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、msliva、请参阅:    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suyash Jain、

    非常感谢您的链接。

    我知道这个"模块"已经有一个月了。 我需要"CC2650MODA"形式的模块和具有 FCC 和 CE 认证的 EU (868MHz)频率。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了能够提供具有 CE/FCC 认证的模块、模块必须具有天线作为模块的一部分。 要为模块提供@868MHz 的有效天线、需要比链接到的一个子闪存更大的模块。 (频率下降时、天线和接地层所需的面积都增大)