This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:用于 TX/RX 测试的命令

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/626701/cc1120-commands-for-tx-rx-test

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1190

您好!

我的客户 正在尝试使用 CC1120和 cc1190进行 TX 和 RX 射频测试、并想知道是否有示例代码或命令列表发送到无线电以生成 BPSK 帧、从而测试射频 TX 调制。 如果可用、您可以分享吗?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1120不支持开箱即用的 BPSK。

    这是针对他们的内部测试、还是作为测试软件的一部分来测试是否符合给定标准?

    您能否更具体地了解他们的需求?