This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:寄存器访问

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/625379/cc1200-register-access

器件型号:CC1200

我正在使用 Smart RF Studio 来配置 CC1200芯片。 我想查看一些更改对信号解码的影响 (透明模式 ASK/OOK)。 在更改寄存器配置之前、我是否需要始终将芯片置于空闲模式、或者我是否可以直接更改配置并让芯片立即使用它? 要更改的配置主要是增益和滤波器参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giso、  

    在修改任何配置寄存器之前、器件需要处于空闲状态。

    此致、
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持、

    如果 SmartRF Studio 能够在器件未处于空闲模式时锁定寄存器访问、那会更好。

    此致、