This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:与 CC1101兼容的 FEC 补丁的 k/n 比

Guru**** 2558400 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/759124/cc1310-about-the-k-n-ratio-of-the-cc1101-compatible-fec-patch

器件型号:CC1310

您好!

我知道 FEC 的实施率是1/2。 但是、我无法找到 k 的值(消息数据的 k 位块并附加了 nk 个冗余位)。

感谢你的帮助。

Brinix  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否阅读过此应用手册: www.ti.com/.../swra113a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复之三、

    是的、我已经阅读了该应用手册、但我仍然不确定 K 的值。您能不能提及它?

    另一件事、即使这不是与 TI 产品相关的技术问题、如果有人向我展示如何在对此类代码(卷积、R=1/2、K=4、dfree=6)进行校正后估算位错误的可能性、那将非常有帮助。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    K/n 通常是输入位数与输出位数之间的位数(写入时为1/2)。 或者您是否在考虑另一个 k?

    不确定在这种情况下、我们是否有合适的资源来估算位错误的可能性。 我假设您能够在线查找涵盖该主题的论文。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brinix、

    我们正处于发布新应用手册以全面描述 CC1310的 WBDSS 模式的最后阶段。 我已要求编写应用手册的员工在此主题中发布初始版本。

    此致、
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brinix:
    这个 FEC 实现是基于卷积的、因此、由于输入位通过应用手册图1中实现的延迟块进行传播、最终输出代码字将连接这些位。 在这种情况下、对于延迟链的每个输入位、您将获得2位代码。

    我认为、有人可能会混淆块 FEC 中的 k (如 Reed-Solomon)和卷积代码中的 K 级移位寄存器。

    基于 FEC 的技术的误差性能可在数字通信的标准文本中找到。