This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:具有较低射频的 CC1125

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/758988/cc1125-cc1125-with-lower-radio-frequency

器件型号:CC1125

您好!

是否可以将 CC1125设置为低于100MHz 的射频?

哪一个 IC 可以实现它?

非常感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有 CC 无线电都不支持低于100 MHz 的频率。 不确定是否存在任何允许您在低于100MHz 的频率下发送的 ISM 频段。