This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:使用 CC1125 GPIO 引脚控制外部 PA

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/752594/cc1125-using-the-cc1125-gpio-pins-to-control-an-external-pa

器件型号:CC1125

您好!

当使用其中一个 GPIO 引脚控制外部;前端(PA 和 LNA)时、您能否保证在从 CC1125完全清空最终字节(通常添加的 CRC)之前不会取消 PA_ON (GPIO 代码23或25)的置位?  或者、我是否应该为此信号添加一些延迟、以确保 PA 在该引脚失效后保持短时间、如果是 SoM、该延迟应该是什么?

谢谢、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPIO 上用作 LNA_PD 和 PA_PD 的信号也直接连接到内部 LNA 和 PA。 这意味着、当这些信号变为高电平/低电平时、内部 LAN/PA 也会关闭/打开。 这意味着在这些信号上增加额外的延迟不会带来任何好处。 如果选择 PA 斜坡、则在数据包的开始和结束处插入一个额外的符号、这意味着同步字之后已经存在一些延迟。