请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-CC1120-90 主题中讨论的其他器件:CC1190、 CC1120
我之所以撰写本文、是因为对于学校研究项目、我需要选择通信系统并针对我们的应用对其进行验证。 我的问题是,必须通过一个能达到速度马赫3的胶囊进行通信,同时还能达到大约100公里的高度。 在互联网上搜索 LoRa 技术后、我们创建了 TI 视频、其中 CC1120 + CC1190与100km 以上的 LOS 进行了通信、我们认为这些模块可以很好地用于我们的实验。 此时、我们意识到、我们没有找到有关 TX 模块可达到的最大速度的任何信息、以避免多普勒效应引起的频率变化对通信产生一些不可忽略的影响(通信中断)。
此时我的问题是 CC1120 + CC1190模块对多普勒效应的敏感性如何? 有人知道接收器可以容忍的最大频率变化吗?