请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1101我已经使用 CCDebugger 测试了我们的一些使用 CC1101的器件、我们已经使用 CC1101进行了一段时间了测试。 一切都很好。 但是、我又订购了两个 CCDebugers、它们都不能连接到我们的硬件。 CCDebugger 已识别、但与之连接的 CC1101未识别。 LED 保持红色。 是否需要对固件进行某种更新才能使其正常工作? 如果它只是一个、我可能会把它归咎于坏的调试器硬件、但由于这两者都是我猜测的、这是另一个问题。