This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:以24MHz 时钟倍频传输图像

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/612852/cc1310-transmission-images-at-24mhz-clock-multiples

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190

我已经在我们的定制硬件和多个 LaunchPad 上进行了测试、发现有+/-24MHz、+/-48MHz、+/-72MHz、+-96MHz 等调制图像混合 CC1310内部24MHz 时钟传输的产品。 其中最差的是基频-96MHz,这会导致在915至928MHz 频带中出现新西兰认证(20dB 放大)问题,原因是800至915MHz 的限制频带在100KHz 下具有-49dBm 限制。 这是使用 RFstudio 版本2.4.2进行的测试、具有标准设置、恒定 TX 和未调制载波、以便直接测量到频谱分析仪中(在移动电容器并添加电缆之后)。 最坏的图像水平是在-72.48dBm 条件下测量的6dBm CC1310输出功率、但在不一致的水平下、其在这一水平之上和之下得到改善、在12.5dBm 输出条件下至少高出13dB (冲击测量本底噪声)。

TI 的某个人能否就这个问题提供一些信息、并通过任何方法降低该级别? 我担心此级别的不一致会导致认证失败。 如果需要、我有更多有关测试设置/结果的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们研究杂散时、我们使用了最大输出功率、因为这通常会导致在没有外部 PA 的情况下使用 CC1310时出现法规问题。

    在 CC1310 + CC1190上、使用 SAW 滤波器来避免 ETSI 和 FCC 限制频带中的相位噪声问题。 然后、SAW 滤波器衰减杂散。 我认为我们在使用 Skyworks PA 的设计中看到了这种行为、因为假期、我无法从相关工程师处获得评论。

    我理解您的问题、如果您在 CC1310上使用6dBm 以外的其他设置、您可以通过法规来完成您的设计? 如果是这种情况、这是否是一个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题是这个杂散的机制和最大水平、因为现在我没有说明什么水平只能是几个单位的测量值。 例如、可能会有一个水平高10dB 的单元、这将导致故障。 当我知道我可以设计一个滤波器来降低电平时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种 PA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将 SE2435L 用作 PA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将原理图发送给我?

    如果您不希望原理图公开、请作为私人消息发送。

    /Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    此问题是否有任何更新、它看起来与 PA 偏置相关。
    (测量时的本底噪声为-85dBm)
    CC1310电源819.2MHz832MHz
    -10- 85- 85
    0-76.9-77.5
    1-76.43-77.3
    2-74.08-75.4
    3-75-75.3
    4-74-74.2
    5-72.97-74.58
    6-72.5-74.07
    7-72.48-73.38
    8-73.44-74.65
    9-73.88-74.56
    10-76.7- 79.26
    11-81.7-83.2
    12-85-85
    12.5-85-85
    14-85-85