This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1150:用于433MHz 的 CC1150

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1150, CC1101, CC1310, CC115L, CC113L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/612272/cc1150-cc1150-for-433mhz

器件型号:CC1150
主题中讨论的其他器件: CC1101CC1310CC115LCC113L

我正在尝试开发一个发送器和接收器、它将通过433MHz 发送和接收信号。

我希望确保我的设计最终能够通过 FCC。

有人告诉我、TI CC1150是一款很好的芯片。  

发送器和接收器是否有可相互通信的参考电路、如果我遵循这些电路、我将能够轻松获得 FCC 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1150仅是一个发送器、因此如果您希望接收和发送、则不是一个好选择。 最接近 CC1150的是 CC1101、您可以在以下位置找到参考设计: www.ti.com/.../toolssoftware

    如果您需要无线 MCU、还可以查看 CC1310 (www.ti.com/.../CC1310)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想拥有2个不同的器件。  一个具有发送器、另一个具有接收器。  鉴于 CC1150是发送器、它的姊妹接收器芯片是什么?  

    此外、在遵循这些参考设计时、能否获得 FCC 认证是一个相当肯定的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后查看 CC113L 和 CC115L。 如果您遵循这些参考设计、则应确保认证安全。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我提供 CC113L 和 CC115L 参考设计的链接。  我尝试找到它们、但无法在 TI 网站上找到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    http://www.ti.com/lit/zip/swrr083

    http://www.ti.com/lit/zip/swrr081

    BR

    Siri