This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:cc1310

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/611739/ccs-launchxl-cc1310-cc1310

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、这是 Kiran Kumar

我有一点疑问...我有 cc1310 LaunchPad,但我想使用 cc1310开发套件示例。???

我可以使用此示例来执行 cc1310 Launchpad 吗?

如果不是呢? 为什么?

请帮我解决这个 pad....please 问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否下载了最新的 SDK (dev.ti.com/.../)

    在 SDK 中、所有示例均可用于 DK 和 Launchpad。 您是否有一个仅适用于 DK 的示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该没问题、但您可能需要修改板级配置文件中的引脚分配。