This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200EMK-420-470:在现场测量信噪比以进行距离估算

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/609687/cc1200emk-420-470-measuring-signal-to-noise-ratio-in-the-field-for-range-estimation

器件型号:CC1200EMK-420-470
主题中讨论的其他器件:CC1200

大家好、

我正在尝试了解如何在现场测量 CC1200的 SNR。 使用的频率为434MHz。 我尝试测量 SNR 以估算范围并帮助分配发送器和接收器。 我使用了 Friis 公式、但它仍然是理论值。 我需要更实用的方法。 我应该使用便携式频谱分析仪、或者您的想法是什么。

谢谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用 SmartRF Studio 来测量 BER (误码率)或 PER (误包率)。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 PM、
    我应该使用 TrxEB 吗? 或者我应该能够找到使用 EMK 的方法?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您可以访问 SPI 接口、则可以使用 TrxEB + EM 或定制板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、BER 是关于链路质量的。 是否存在会影响 BER 的任何噪声或失真。 它可能无法在发送器与接收器之间提供正确的范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在测量辐射/空气中的噪声时、始终会有一些噪声。 通常、这将是由其他无线电流量引起的背景噪声。 放置节点时、必须考虑这一点。 如果您在没有任何噪声的地方工作、则可以将节点放置得比在具有大量噪声的环境中更远。