This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310和 CC1190

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310, BOOSTXL-CC1120-90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/608383/cc1310-cc1310-and-cc1190

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1190BOOSTXL-CC1120-90

您好!  

CC1190是 适用于低于1GHz 的范围扩展器。  

我是 CC1310的设计、现在范围不是很好。

我想知道是否添加 CC1190 (如 Launchpad cc1310 cc1190)、将扩展多长时间?

是否可以在发布 LaunchPad 进行测试时与 TI 联系?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用我们在该论坛上发布的范围估算器扩展表来估算范围。 以下是链接。

    CC1190会将链路预算提高大约16dB。 链路预算每提高6dB、覆盖范围就会翻倍。

    出于距离测试目的、您可以使用 BOOSTXL-CC1120-90板(CC1120-CC1190 BoosterPack)。 使用 CC1310-CC1190也可以实现相同的范围。

    谢谢、

    PM