This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1101和 CC1120之间的兼容性

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/607229/cc1120-compatibility-between-cc1101-and-cc1120

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1101

大家好、

我刚刚与 CC1101开发了一个项目、但我在传输中遇到了几个错误、很遗憾、这是不可接受的。 我使用38400波特率。

CC1120是否更好并与通信协议兼容? 提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "但我在传输中有几个错误":您能详细说明吗? 您实际上是指传输错误还是无法接收传输的数据包?

    对于 CC1101、在某些情况下、您将获得假同步、CC1120上的同步搜索更加稳健、CC1120上的假同步极少。

    您可以对 CC1120执行38.4kbps 操作、但如果它与通信协议兼容、则无法进行注释、因为您不会提供任何更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我是指接收器中的错误... 抱歉。 实际上、我的波特率是31250、但我使用38400的偏差... 我找不到 DRATE_E 和 DRATE_M 的含义、例如其他参数、因此我使用预设。 我只需要以31250波特进行通信、不小于20米。 如果有另一个芯片可以实现这一点、欢迎使用! 非常感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 SmartRF Studio 计算所需波特率的设置。 (使用预设的38.4kbps 并键入所需的数据速率/偏差)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我这么做... 但我使用38400的偏差... 我不知道31250需要多少偏差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以随意使用任何偏差、对38.4kbps 和31.25kbps 使用相同的偏差即可。 或者、您可以将其缩放到数据速率(15.625kHz)的一半、以提供与建议设置中相同的比率。