This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:低功耗蓝牙和低于1GHz 的传感器网关-补丁

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/647697/rtos-cc2650-bluetooth-low-energy-and-sub1ghz-sensor-gateway---patches

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

是否可以按照 Wiki 文章共享 sensortag 固件的修补程序:  

低功耗蓝牙和低于1GHz 的传感器网关

在增补程序章节中、文章提到  了 ble_sdk_2_02_01_18–v1.5.zip、其中应包含所需的二进制文件:

0001-add-support-for-multiple-pdm-sample-rates.patch
0002-add-ti-rtos-rf-rf稳定性-patches-匹 配 sdk-2.2.1-.patch 

 这反过来会导致我们获得修补项目:

BIM_extflash
sensortag_audio_cc2650stk_app
sensortag_audio_cc2650stk_stk 

我找到了一个论坛主题、其中提到了网关的 Linux 二进制文件、但根据作者的最后一条评论、我对 sensortag 补丁的兴趣高于网关本身。

CC1350:低功耗蓝牙和低于1GHz 的传感器网关-源代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor、

    我们正在调查您的请求。

    谢谢、
    Fredrik