This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:在低温下工作

Guru**** 1642170 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1010, CC1310, TPS61291, TPL5111, TPS22860, ENERGYTRACE, HDC2010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/693470/cc1310-working-under-low-temperature

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:HDC1010TPS61291TPL5111TPS22860ENERGYTRACEHDC2010

您好!

我的客户希望在 其4000个冷冻柜中安装基于 cc1310 + HDC1010的温度传感器。 他不想花时间进行长时间的测试、现在我不想让 cc1310 长时间在低温下工作。 我的温度传感器是一款小型器件、由 CR2032供电、目标器件的寿命为10年、无需更换电池。

1.您可以建议使用哪种电池? 我在数据表中尝试了几节温度范围介于-20至+50之间的电池、但其中一半在头10分钟后在-18度以下死亡。 到目前为止、我最喜欢的是 GP 和 Energizer Lithium、目前它已经在  冷冻柜中运行了9天、并提供了与压降 匹配的数据表。

2.有些  冷冻柜具有电击冻结功能,可在几分钟内将温度从0降低到-36。 在这种情况下、cc1310将如何工作? 它可以工作10年吗?

3.您对设计是否有任何建议/意见、这些建议/意见可以在低温下支持强大的芯片工作?

我的设计文件: e2e.ti.com/.../6215.CC1310_5F00_TempV1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)我们尚未研究哪种电池最适合此类应用。 我会向不同的电池供应商咨询他们的电池在低温下的表现。
    2) 2)泄漏电流将随着温度的降低而降低、这意味着待机电流应稍微下降。 您必须检查电池电压如何随低温变化、因为直流/直流转换器在较高电压下最有效。 检查您的应用的电流配置文件、并根据此进行计算。 如果执行 RF、请记住确保在温度发生变化时运行 CMD_FS。
    3) 3)芯片的测试温度低至-40度、芯片方面没有任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rustem、

    首先、您不应保证您的供应商无法保证的东西。

    我使用 CC1310监控了1000多节电池。

    市场上有很多东西。

    我仅测试了镍氢电池和常规 alcalines。

    Varta 和 Energizer 始终位于顶部。

    我信赖 VARTA。

    请查看:

    Varta 甚至没有定义 CR2032电池在负载为0.4uA 时的寿命超过5年。 (当然、假设温度条件最佳)。

    如果温度为-20摄氏度,电池化学成分将从2.5-2.6V 的电压开始。

    拥有一台冰箱、让我们称之为法拉第笼、您出色的 CC1310设计可能会克服 CR2032规格。

    我是说10mA 脉冲。

    当然、在最佳温度条件下、以上都是如此。
    您期望什么类型的电池寿命时间保证?

    Rustem、

    你有技能,在过去的几天里,在 TER 帮助下,你做了一个神奇的事情。
    告诉您的客户您选择 TI 是因为它的性能和支持、
    并说明、对于电池、Pi 常数甚至取决于温度。

    抱歉、我这么说、忘记 CR2032。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tomasz!
    感谢您分享您的经验。 我非常失望地听到、我无法使用 CR2032存档10年的使用寿命。 TI 的参考设计、标题为"CR2032的使用寿命超过10年..." 是我在选择 TI 芯片时的主要论据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!
    我已联系电池卖家、他们询问最小工作电压值。 在 cc1310数据表中、我看到1.8V、但根据我的测试、电压降至2.5V 时器件停止工作。 可能是由于其他组件的限制、在参考中使用 设计? 安全最小电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您写入电路板停止工作@2.5V 时、VDDS 上的电压是否接近芯片(考虑到 IR 压降)。 如果是、 本例中的电流脉冲是多少? CR2032提供高电流的能力有限、当 VDDS 下降 时、电流将上升以降低直流/直流效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、VDDS 近芯片为2.5V。 我在示波器上看不到电流脉冲(我使用了10欧姆分流器):

    Fluke 87V 为 ME 提供电流:0.27mA

    TI 的参考设计标题为"单个 CR2032可实现10年以上的使用寿命..."、 您打算使用哪种电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着您的器件在停止工作时基本上不会执行任何操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rustem、

    HDC1010具有2.7V 的最小电源电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rustem、

    2个简单的问题。

    在您的设计中、您是否使用:
    TPS61291 (直流/直流升压)、
    TPL5111 (毫微功耗系统计时器)

    TPS22860 (超低泄漏负载开关)?

    您是否了解了冰箱"法拉第笼"如何影响所需的发射功率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它没有生命体征。 但 VDDS、VDDR、DCOUPL 上的电压正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我没有使用这个器件。
    我测量了设备在冷冻柜中的电流消耗(使用 Fluke 87V 和 EnergyTrace),与室温几乎相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在-20°C 的温度下、VBATT 将在95%的生命周期内低于2.7V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我找到了这份很好的文档、其中介绍了 CR2032使用方法的所有内容:
    www.ti.com/.../swra349.pdf

    我还将 HDC1010更改为下一版本:HDC2010,其工作电压范围从1.65V 开始