This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC13-90:CC1310 RSM/RHB/RGZ 阻抗匹配 CC1190

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/692939/launchxl-cc13-90-cc1310-rsm-rhb-rgz-impedance-match-cc1190

器件型号:LAUNCHXL-CC13-90
主题中讨论的其他器件:CC1310CC1190

e2e.ti.com/.../CC13xxEM_5F00_4XD_5F00_7793_5F00_4L_5F00_schematic_5F00_1_5F00_0_5F00_0.pdf

e2e.ti.com/.../7242.CC13xxEM_2D00_7XD_2D00_4251_5F00_schematic_5F00_1_5F00_2_5F00_0.pdf

e2e.ti.com/.../MCU013_5F00_LAUNCHXL_2D00_CC13_2D00_90EU.pdf

您好!


我可以看到、CC1310版本(RSM/RHB/RGZ)具有不同的射频输出阻抗。 您可以在 CC1310的参考设计中看到它。 电容/电感器的值在不同的封装中不同。(L11、C11、L12、C22、L21、 C21、C12、L13、C13、L14、 C14)。 带 RGZ 的扩散与 RHB 和 RSM。  

您能否帮助我找到适用于采用 CC1190的 RHB 和 RSM 封装的射频输出值?

编辑:所有原理图都附加到此帖子  

Edouard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我查看了这些原理图、发现所有封装的 Balun+Filter 都相同。

    您也可以复制 RHB 和 RSM 封装的 CC1310-CC1190设计。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!