请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1120EM-169-RD 主题中讨论的其他器件:CC1120、 CC1310、 WMBUS、 CC1125
你好
是否可以在该模块的寄存器中将频率形式从169MHz 更改为868MHz? 我请求了一个868MHz 模块、但收到了169MHz 模块、并希望通过此模块上的 SPI 设置接收器基站。 我要与集成的器件无法更改其频率。
我们非常感谢您的任何建议。
此致、
nn