This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520EMK:先决条件 CC2520EMK

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520, CC2520EMK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/688992/cc2520emk-prerequisites-cc2520emk

器件型号:CC2520EMK
主题中讨论的其他器件:CC2520

我想在  http://www.ti.com/tool/CC2520EMK 上购买这个模块 ,请告诉我如何将这个模块连接到系统, 以及对这个模块进行编程的要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够使用 EM 适配器 BoosterPack:

    www.ti.com/.../boost-ccemadapter

    与 CC 调试器配合使用:

    www.ti.com/.../cc-debugger

    以通过 SmartRF Studio 控制 CC2520 EM。 CC2520是收发器、这意味着您必须具有 MCU 才能在 PCB 上对其进行控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到您在3个不同的线程中提出了与同一问题接近的问题。 请仅使用一个主题、以便为您提供良好的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您重放、
    您的意思 是,如果我要对该模块 www.ti.com/.../CC2520EMK 进行编程,则需要以上两个模块。
    请向我推荐哪个 MCU 与上述无线电模块兼容??
    我们正在执行一个名为具有最大距离的无线数据记录器的项目...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,抱歉,我的问题没有找到完美的解决方案,所以我在多线程中发布了问题。

    我肯定只使用一个线程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 CC2520是收发器、因此您只能控制它、而不能对其进行编程。 该芯片使用 SPI 接口、您可以使用任何具有与 CC2520数据表中所述接口兼容的 SPI 接口的 MCU 来控制芯片。 您应该选择哪种 MCU 取决于所需的速度、存储器大小、所需的外围模块等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢