主题中讨论的其他器件: MSP430F5419A、 CC1120
您好,
我们在射频系统中将 MSP430F5419A 与 CC1121搭配使用、我们还将使用 Contiki2.7 OS。
Contiki-conf 文件配置为:
NETSTACK_CONF_MAC nullmac 驱动程序
NETSTACK_CONF_RDC nullrdc_driver
我们在代码中实现了 RF 重试。 但面临射频总线争用问题。
请帮助我解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们在射频系统中将 MSP430F5419A 与 CC1121搭配使用、我们还将使用 Contiki2.7 OS。
Contiki-conf 文件配置为:
NETSTACK_CONF_MAC nullmac 驱动程序
NETSTACK_CONF_RDC nullrdc_driver
我们在代码中实现了 RF 重试。 但面临射频总线争用问题。
请帮助我解决此问题。
您好!
我们已在 Contiki-conf 文件中启用了 CSMA 驱动程序。
启用该驱动程序后、CC1121负责重新传输。
它至少发送帧5次。
现在,我已经通过设置“NULLRDC_CONF_802154_AUTOACK 1”启用了 AutoACK 功能。
接收到来自射频器件的请求时、网关会发送 ACK、而 REST 数据包会被忽略(因为 REST 数据包是重复的数据包)。
但射频器件不接收此应答、它会继续 向网关重新发送请求。
请帮我解决此问题。
此外,我还面临着 MSP430F5419A 的“区 ROM 溢出”问题。 请帮我解决这个问题。
我的实际代码大小小于42K、 MSP430F5419A 支持高达128K 的内存。
我正在使用 GCC 编译器4.6.3.
等待您的回复。