This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:cc1125频率偏差

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/711808/cc1125-cc1125-frequency-deviation

器件型号:CC1125

如何确定 频率偏差值。

比如、我将 RX 带宽设置为3.57KHz、符号速率为1.7ksps。

在2和4GFSK 中、频率偏差的值是多少。

它们有何关联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    简化了一点:您通常希望与数据速率相比有较大的偏差、从而使调制解调器更容易解码。 但较大的偏差需要增加 RX BW 以适应增加噪声带宽的信号。 这两者之间的一个良好平衡将是调制指数= 1 (2倍偏差=数据速率)

    在您的案例中:

    所需的 RX 滤波器带宽=信号带宽+ 4*ppm xtal*工作频率

    信号带宽取决于数据速率和偏差。

    对于2FSK:信号带宽=数据速率+ 2 x 频率偏差、对于 GFSK 更低。