请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP430F5529LP 主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、 CC1125
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试使用 AT 命令将开发套件置于 Rx 模式。
我已经获得 了一个带有 CC1125 BoosterPack 的 MSP430F5529 Launchpad。 我正在尝试将器件置于 Rx 模式以测量灵敏度。
我遵循了这份名为"CC112x TI-SIGFOX SDK 演示"的应用手册
链接: http://www.ti.com/lit/ug/swru487/swru487.pdf
Sigfox 毫无问题地向我发送激活代码(我不得不说几周后),我得到了 CCS 项目"TI_SIGFOX_ETSI_CCS_PROJECT_E3XXXX ............ zipp"。
从理论上讲、构建项目并将其下载到 Launchpad 中后、您就可以通过 AT 命令与器件进行通信、如应用手册所示
重点是我无法与其通信。
请注意、我需要将器件置于 Rx 灵敏度模式。
请帮帮我。
谢谢