This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101已正确接收相邻信道数据。 通道空间为200kHz @ 1.2Kbps

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/708681/cc1101-cc1101-received-neighbor-channel-data-correctly-channel-space-is-200khz-1-2kbps

器件型号:CC1101

这将导致错误、因为该数据不属于该数据。

键入:GFSK

偏差:5.8KHz

 有几个有此误差,大多数没有。

我如何解决这个问题? Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该芯片具有给定的选择性、这意味着相邻信道中的信号足够强、将在您所在的信道中检测到该信号。

    检查选择性并与相邻电源中使用的信号功率进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它远远不够强大。

    10dBm 发送器功率。 5m 距离。 RSSI 低于-50dBm。

    2个 chnannels 有此问题。 429.2MHz 和429.4MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、
    您写的内容是,只有两个通道受到影响。 您在哪个频率下总共使用多少个通道?
    -您使用哪种 xtal 频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每200kHz:从428MHz 到438MHz,总共为51 μ W。

    X 轴为26MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 :e2e.ti.com/.../320839

    33*26MHz/2 =429MHz、这将导致杂散混合到其他通道中。 我建议使用不同的 xtal 频率、以避免主杂散在您使用的频带内结束。