请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 您好!
我目前正在研究非标准频段上的 BLE 性能。 而 CC1350很感兴趣、因为数据表显示它可以在各种频率范围内工作 、例如2152-2635 MHz。 它还声称它支持 BLE phy。 我想知道、在 BLE 模式下工作时、我是否还可以通过某种方式将其中心频率调谐到2500MHz 及以上(例如、设置寄存器值)。 这意味着收发器发送和接收 BLE 波形、但频率为2500+ MHz。
非常感谢