主题中讨论的其他器件:CC3220SF、 CC2640、 TIDC-01002
您好!
我已开始使用 CC1350作为 CC3220SF 器件的协处理器。 我的目标是将 CC1350的 BLE 和15.4功能组合成一个协处理器、通过 SPI 与主机 CC3220SF 进行通信。
-
适用于 CC2640 + CC3220SF 的 BLE 协处理器 WiFi 配置项目是否与 CC1350 + CC3220SF 兼容?(请参阅 Simplelink SDK BLE 插件1.40.00.42示例,网址为“\simplelink_sdk_ble_plugin_1_40_00_42\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL_Bluetooth\ble_wifi 配置”)
- 是否有适用于 IAR 的 CC1350 15.4 Stack 协处理器项目? 我只找到了 Code Composer Studio 的项目文件。
- 是否有一个将15.4堆栈用作 simplelink 主机 MCU 的协处理器的示例? 我只找到了使用 Linux 主机的示例、但没有找到 Simplelink 系列的示例(最好是 CC3220SF)。
- Linux NPI 服务器是否与 SPI 兼容? (“\ti154stack_linux_x64_2_05_00_11\examples\NPI_server2”)
- 从主机 CC3220SF 到 CC1350、使用 TI 的 NPI 通过 SPI 进行通信需要多少条数据线? (到目前为止、我有7行:MISO、MOSI、CLK、MRDY、SRDY、 复位和引导加载程序后门使能)。
谢谢!