This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350作为 CC3220SF 的协处理器

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC1350, CC2640, TIDC-01002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/706068/cc1350-cc1350-as-co-processor-to-cc3220sf

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件:CC3220SFCC2640TIDC-01002

您好!

我已开始使用 CC1350作为 CC3220SF 器件的协处理器。  我的目标是将 CC1350的 BLE 和15.4功能组合成一个协处理器、通过 SPI 与主机 CC3220SF 进行通信。

  1. 适用于  CC2640 + CC3220SF 的 BLE 协处理器 WiFi 配置项目是否与  CC1350 + CC3220SF 兼容?
    (请参阅 Simplelink SDK BLE 插件1.40.00.42示例,网址为“\simplelink_sdk_ble_plugin_1_40_00_42\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL_Bluetooth\ble_wifi 配置”)

  2. 是否有适用于 IAR 的 CC1350 15.4 Stack 协处理器项目? 我只找到了 Code Composer Studio 的项目文件。

  3. 是否有一个将15.4堆栈用作 simplelink 主机 MCU 的协处理器的示例? 我只找到了使用 Linux 主机的示例、但没有找到 Simplelink 系列的示例(最好是 CC3220SF)。

  4. Linux NPI 服务器是否与 SPI 兼容? (“\ti154stack_linux_x64_2_05_00_11\examples\NPI_server2”)

  5. 从主机 CC3220SF 到 CC1350、使用 TI 的 NPI 通过 SPI 进行通信需要多少条数据线? (到目前为止、我有7行:MISO、MOSI、CLK、MRDY、SRDY、 复位和引导加载程序后门使能)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.用于 CC2640 + CC3220SF 的 BLE 协处理器 WiFi 配置项目是否与 CC1350 + CC3220SF 兼容?(请参阅 Simplelink SDK BLE 插件1.40.00.42示例,网址为“\simplelink_sdk_ble_plugin_1_40_00_42\examples\rtos\cC3220SF_LAUNCHXL_Bluetooth\ble_wifi 配置”)

    2.是否有适用于 IAR 的 CC1350 15.4 Stack 协处理器项目? 我只找到了 Code Composer Studio 的项目文件。

    不可以、我们只有此代码的 CCS 版本。

    3.是否有一个将15.4堆栈用作 simplelink 主机 MCU 的协处理器的示例? 我只找到了使用 Linux 主机的示例、但没有找到 Simplelink 系列的示例(最好是 CC3220SF)。

    是的、我们确实通过 CC3220SF (TIDC-01002)提供传感器2云    

    4. Linux NPI 服务器是否与 SPI 兼容? (“\ti154stack_linux_x64_2_05_00_11\examples\NPI_server2”)

    我们提供的协处理器示例使用开箱即用的 UART 进行通信、但可以使用 SPI、我可以使用正确的源代码重新构建/编译。 (  )

    使用 TI 的 NPI 从主机 CC3220SF 到 CC1350通过 SPI 进行通信需要多少条数据线? (到目前为止、我有7行:MISO、MOSI、CLK、MRDY、SRDY、 复位和引导加载程序后门使能)。

    对于串行通信,您只需要这些:  MISO、MOSI、CLK、MRDY 和 SRDY