请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125 我们希望实现具有天线分集功能的868 Cat 1无线电、并已选择 CC1125。
数据表中有一个非常简短的说明、即支持天线多样性、但我担心这可能更像是概念证明、而不是实际经过测试的工作设计。
是否有人成功使用了 CC1125中的天线分集? 我们是否应该意识到它有任何问题?
我们已经找到并阅读了以下链接、我们所关注的是商业产品中实际使用情况的证据或确认。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1190.pdf
http://www.ti.com/lit/an/swra469/swra469.pdf
http://www.ti.com/lit/an/swra496a/swra496a.pdf
谢谢